This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3463:低于2.5V 的 VLedFB 是否构成系统重新供电?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978246/lm3463-does-vledfb-falling-below-2-5v-constitute-a-system-re-powering

器件型号:LM3463

您好!

LM3463的数据表规定了两种清除故障的方法、即向 EN 引脚施加下降沿或执行系统重新供电。

我的客户想知道、低于2.5V 的 VLedFB 引脚是否会导致系统重新供电、以及是否会清除故障状态。

谢谢、

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

      否、请使用 EN 引脚或重新供电以清除故障。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sean!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速跟进问题、

    什么是重新供电?

    最棒的

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

      重新加电意味着先关闭电源、然后再打开电源。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    也就是说、Vcc 引脚断电了、然后又重新上电了吗? 我提出的原因是、当 VLedFB 下降时、我的客户看到故障位被清除、而当我通过官方建议使用 EN 来清除故障位时、我对这种情况的发生原因很好奇。

    最棒的

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

       是的、正如您所描述的。

    BR

    肖恩