Other Parts Discussed in Thread: UCC21540-Q1
大家好、我希望这条消息能给大家带来良好的效果。
我想使用 UCC21540-Q1来驱动我要用于原型的 N-MOSFET。 为了关闭 MODFET、我想使用负 Vgs、我在 UCC21540-Q1 IC 的数据表中找到了以下有趣的配置。 我对电容器 CA1和 CA2有一些疑问、如果您能帮助我解决这些问题、我将不胜感激。
是否可以在不使用上述电容器的情况下实现此配置? (如果我将其删除、是否会出现问题?)
使用这些电容器(CA1和 CA2)的目的是什么? 它们是否安装以调节齐纳二极管的电压?
3.如果 VDDA-VSSA = 17-5V (如数据表中建议的那样)、这些电容器的电容和电压是多少?
4.它们是否是非极化陶瓷电容器?
5.所有在该配置中使用的电容器是否都是非极化陶瓷电容器?
感谢你能抽出时间并提供帮助。