This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540-Q1:UCC21540-Q1

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21540-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974747/ucc21540-q1-ucc21540-q1

器件型号:UCC21540-Q1

大家好、我希望这条消息能给大家带来良好的效果。

我想使用 UCC21540-Q1来驱动我要用于原型的 N-MOSFET。 为了关闭 MODFET、我想使用负 Vgs、我在 UCC21540-Q1 IC 的数据表中找到了以下有趣的配置。 我对电容器 CA1和 CA2有一些疑问、如果您能帮助我解决这些问题、我将不胜感激。

是否可以在不使用上述电容器的情况下实现此配置?  (如果我将其删除、是否会出现问题?)

使用这些电容器(CA1和 CA2)的目的是什么? 它们是否安装以调节齐纳二极管的电压?

3.如果 VDDA-VSSA = 17-5V (如数据表中建议的那样)、这些电容器的电容和电压是多少?  

4.它们是否是非极化陶瓷电容器?  

5.所有在该配置中使用的电容器是否都是非极化陶瓷电容器?

感谢你能抽出时间并提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossein,

    这些都是非常好的问题、我需要更多时间来与您联系。 我将在星期五的一天结束前得到答复。

    谢谢、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossein,

    对于您的前两个问题:

    移除这些电容器将会出现问题、因为它们不仅有助于提高抗噪性能、还允许低阻抗路径为 VSSA 或 VDDA 引脚提供高栅极驱动电流。 它们还在保持电源电压 VA 稳定方面发挥作用。 如果移除电容器并由 FET 的栅极驱动器快速消耗高电流、VA 电源可能会下降。 电源电压下降会触发 UVLO 并可能关断器件。 VDDA 和 VSSA 引脚之间的电容器也很重要、因为它为栅极驱动器本身提供了一个低阻抗去耦。  

    3.如果 VDDA-VSSA = 17-5V (如数据表中建议的那样)、这些电容器的电容和电压是多少?  

    这些电容器应比 FET 的栅极电荷大10-20倍。 这里是一个参考设计的链接、该参考设计使用负关断功能、您可以按照该链接进行操作、因为该参考设计具有良好的电路实现方案。  www.ti.com/.../PMP21561

    4.它们是否是非极化陶瓷电容器?  

    电容器应为陶瓷电容器、它们需要具有低阻抗并对极快的栅极电流进行去耦。  

    5.所有在该配置中使用的电容器是否都是非极化陶瓷电容器?

    是的。

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Krystian、

    感谢您提供的有用信息。 我明白你的观点。  

    此致、

    Hossein 先生。