请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561-R2 主题中讨论的其他器件:BQ27Z561、 BQ40Z50、 BQ34Z100-G1
对于一款产品、我已经寻找了一个能够处理高达25000mAh (1S7P)电池的电量监测计
我遇到过 BQ27Z561-xx 系列、它们似乎适合该产品、但 PCB 上有一个问题、即焊盘中没有盲孔或过孔、因此无法将轨道转至 BQ27Z561的焊锡凸点。
我有一份应用手册显示了建议的布局?
或者电量监测计是否采用其他封装?
或者、TI 能否推荐采用适用于不带盲孔的 PCB 的封装的类似电量监测计。
电量监测计适用于具有嵌入式电池的系统