This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:电量监测计 IC 布局建议

Guru**** 2544780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ40Z50, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980253/bq27z561-r2-fuel-gauge-ic-layout-recommendation

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561BQ40Z50BQ34Z100-G1

对于一款产品、我已经寻找了一个能够处理高达25000mAh (1S7P)电池的电量监测计

我遇到过 BQ27Z561-xx 系列、它们似乎适合该产品、但 PCB 上有一个问题、即焊盘中没有盲孔或过孔、因此无法将轨道转至 BQ27Z561的焊锡凸点。
我有一份应用手册显示了建议的布局?

或者电量监测计是否采用其他封装?

或者、TI 能否推荐采用适用于不带盲孔的 PCB 的封装的类似电量监测计。

电量监测计适用于具有嵌入式电池的系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik 您好、

    数据表中有建议的布局、您还可以参考 EVM 用户指南、该指南对 PCB 层进行了成像。

    否则、我会建议使用另一个测量仪表、例如 bq40z50、它采用 VQFN 封装。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    我已经了解过 EVM、但希望有针对没有盲孔的 PCB 的布局建议

    我想我将改为介绍 BQ34Z100-G1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik 您好、

    是的、bq34z100-G1电量监测计也可以支持您的应用、您将需要使用用于 bq27z561封装的通孔。

    此致、

    Wyatt Keller