Other Parts Discussed in Thread: UC3707
你好
在 UC3707中、VIN = VC = 40V。
当输入信号为3.3V/40KHz /方波时、器件会显著升温。 它看起来大约为50-60°C
这是正常的吗?
您有热特性数据吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Nakasone - SAN、
感谢您的参与!
这可能与您正在驾驶的车辆有关。
1) 1) 您正在驾驶什么? 如果它们是 FET、栅极电荷(Qg)是多少?
对于每个通道、栅极驱动功率可通过以下公式计算得出: P_Drive = Qg x VC x Fsw (总功率乘以2)
如果功耗较高且您未使用栅极电阻器、请考虑使用低值电阻器(~ 1欧姆至~ 5欧姆)来帮助耗散部分功率。 因此、这将略微增加开通和关断时间。
热特性;我认为它们不可用。
我期待着再次听到。
谢谢、
Aaron Grgurich
Nakasone - SAN、
明白。 查看原理图、交流耦合电容器(0.1uF)是一个大负载。 这很可能是您的器件变热的原因...
交流耦合电容可能不会完全视为负载、因此、对于粗略计算、您可以通过了解负载对负载的影响来更准确地减少/计算此数字(您还需要知道负载的电容)。
使用下面的栅极功率公式、我们可以看到栅极驱动器为何变得如此热。
P_g =(0.1uF)*((40V)^2)*(40kHz) = 6.4W
即使我们将电容减半、我们也可以看到驱动器必须耗散3.2W
我希望这对于栅极驱动器为什么变得如此热有道理。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色按钮、否则请随时跟进!
谢谢、
Aaron Grgurich