This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3707:关于发热

Guru**** 2624955 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974623/uc3707-about-generation-of-heat

器件型号:UC3707

你好

在 UC3707中、VIN = VC = 40V。
当输入信号为3.3V/40KHz /方波时、器件会显著升温。 它看起来大约为50-60°C
这是正常的吗?
您有热特性数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakasone - SAN、

    感谢您的参与!

    这可能与您正在驾驶的车辆有关。

    1) 1) 您正在驾驶什么?  如果它们是 FET、栅极电荷(Qg)是多少?

    对于每个通道、栅极驱动功率可通过以下公式计算得出: P_Drive = Qg x VC x Fsw     (总功率乘以2)

    如果功耗较高且您未使用栅极电阻器、请考虑使用低值电阻器(~ 1欧姆至~ 5欧姆)来帮助耗散部分功率。  因此、这将略微增加开通和关断时间。

    热特性;我认为它们不可用。

    我期待着再次听到。

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grgurich-San

    我现在已经创建了一个评估板、它正在与 UC3707配合使用。
    应用正在考虑驱动超声波传感器。
    它不是 FET。
    输出未连接(仅示波器)或连接了超声波传感器。
    这是杂志的摘录、但图像如下所示。(+12V→6~40V)
    如果您有任何笔记、请告诉我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakasone - SAN、

    明白。  查看原理图、交流耦合电容器(0.1uF)是一个大负载。  这很可能是您的器件变热的原因...

    交流耦合电容可能不会完全视为负载、因此、对于粗略计算、您可以通过了解负载对负载的影响来更准确地减少/计算此数字(您还需要知道负载的电容)。

    使用下面的栅极功率公式、我们可以看到栅极驱动器为何变得如此热。

    P_g =(0.1uF)*((40V)^2)*(40kHz) = 6.4W

    即使我们将电容减半、我们也可以看到驱动器必须耗散3.2W

    我希望这对于栅极驱动器为什么变得如此热有道理。  如果您的问题得到了解答、请单击绿色按钮、否则请随时跟进!

    谢谢、

    Aaron Grgurich