尊敬的先生/女士:
我在3S 配置中使用 BQ7692006PWR、我在 CC 电路中使用5m Ω 的感应电阻器。 对于5m Ω 的感应电阻、如果 SCD 阈值设置为最大20A、则应限制该电阻。 但出于某种原因、即使负载电流仅为2A、OCD 或 SCD 故障也不会持续返回。 我尝试使用1.5A 为电路板充电、没有问题、但当我尝试使用2A 对电池放电时、即使电流限制设置为最大值、它也会产生电流故障。 请帮我解决这个问题。 请提供任何帮助。 提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
我在3S 配置中使用 BQ7692006PWR、我在 CC 电路中使用5m Ω 的感应电阻器。 对于5m Ω 的感应电阻、如果 SCD 阈值设置为最大20A、则应限制该电阻。 但出于某种原因、即使负载电流仅为2A、OCD 或 SCD 故障也不会持续返回。 我尝试使用1.5A 为电路板充电、没有问题、但当我尝试使用2A 对电池放电时、即使电流限制设置为最大值、它也会产生电流故障。 请帮我解决这个问题。 请提供任何帮助。 提前感谢。
您好、先生、
我正在读取十进制值而不是十六进制值的寄存器。 当我尝试以130 (128-CC_READY、2-SCD_FAULT)的值汲取500mA 电流时、SYS_STAT 大部分时间为我提供 SCD 故障。 当我尝试消耗2A 电流时、它开始为我提供 OCD 故障、SYS_STAT 为129 (128-CC_READY、1-OCD_FAULT)。 我不使用 EVM 板。 我要附上我使用的所有寄存器值和电路板原理图。 我将寄存器值附加在程序的序列中。
CELLBAL (0x01)- 0x00//我正在使用外部电池平衡、因此我关闭了内部电池平衡
STS_CTRL1 (0x04)- 0x10//仅打开 ADC。
SYS_CTRL2 (0x05)- 0XC3//在一次性模式下打开 CC 并打开 DSG_ON 和 CHG_ON 位。
PROTECT1 (0x06)- 0x9F//I 将 RSNS 位设置为1、以使范围加倍、并在延迟和 SCD 的阈值上实现最大值。
PROTECT2 (0x07)- 0x7f//I 保持 OCD 延迟和阈值的最大值。
PROTECT3 (0x08)- 0x00//I 未因 OV 和 UV 故障保持任何延迟。
OV_TRIP (0x09)- 0xFF//我将最大值设置为 OV 故障。
UV_TRIP (0x0A)- 0x00//我将最小值设置为 UV 故障。
CC_CFG (0x0B)-数据表中指定的0x19//。
SYS_STAT (0x00)- 0x7f//清除寄存器中的所有位。
这是使用的原理图。 请在这方面帮助我。 请提供任何帮助。 提前感谢。
尊敬的 Vinith:
在事件发生时捕获波形可能会很好。 如果有任何噪声耦合到 SRP 和 SRN 引脚上、则可能会触发错误故障。 由于启用 CC 似乎会导致故障发生、因此电路板上似乎存在噪声问题。 SCD 和 OCD 故障检测由硬件比较器完成、因此 CC_EN 位不应影响此功能。
此另一个线程中的建议可能有助于调试此内容:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/873622
此致、
Matt
您好、先生、
我在 CC 关闭的情况下进行了测试、SIR 我能够汲取超过3.4A 的电流、没有任何故障、但一旦我打开 CC、我的上限就下降到大约2.5A。 主席先生,我能否知道这可能是什么问题? 因为导通 CC 无法将限制右移。 根据数据表、即使我为 SCD 和 OCD 设置的限值也是非常高的 SIR、CC 也是如此。 但它是在电流明显较低的 SIR 下触发的。 就像我将 OCD 电流设置为12A 一样、但它本身在1.7A SIR 时产生故障。 如果我将限值提升至20A、那么 SIR 会为我提供大约3.5A 的电流。 主席先生,这是怎么可能发生的。 根据 SIR 指定的采样电路、我使用了所有电阻和电容。 您能不能告诉您问题可能出在哪。
如果能提供任何帮助,我们将不胜感激。