This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:无效电流故障

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972131/bq76920-invalid-current-fault

器件型号:BQ76920

尊敬的先生/女士:

我在3S 配置中使用 BQ7692006PWR、我在 CC 电路中使用5m Ω 的感应电阻器。 对于5m Ω 的感应电阻、如果 SCD 阈值设置为最大20A、则应限制该电阻。 但出于某种原因、即使负载电流仅为2A、OCD 或 SCD 故障也不会持续返回。 我尝试使用1.5A 为电路板充电、没有问题、但当我尝试使用2A 对电池放电时、即使电流限制设置为最大值、它也会产生电流故障。 请帮我解决这个问题。 请提供任何帮助。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

    在2A 放电时读取 SYS_STAT 寄存器时、您会看到什么? 触发了哪些保护? 您对 PROTECT1和 PROTECT2寄存器的设置是什么? 此外、这是在您自己的电路板上还是在 EVM 上?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我正在读取十进制值而不是十六进制值的寄存器。 当我尝试以130 (128-CC_READY、2-SCD_FAULT)的值汲取500mA 电流时、SYS_STAT 大部分时间为我提供 SCD 故障。 当我尝试消耗2A 电流时、它开始为我提供 OCD 故障、SYS_STAT 为129 (128-CC_READY、1-OCD_FAULT)。 我不使用 EVM 板。 我要附上我使用的所有寄存器值和电路板原理图。 我将寄存器值附加在程序的序列中。

    CELLBAL (0x01)- 0x00//我正在使用外部电池平衡、因此我关闭了内部电池平衡

    STS_CTRL1 (0x04)- 0x10//仅打开 ADC。

    SYS_CTRL2 (0x05)- 0XC3//在一次性模式下打开 CC 并打开 DSG_ON 和 CHG_ON 位。

    PROTECT1 (0x06)- 0x9F//I 将 RSNS 位设置为1、以使范围加倍、并在延迟和 SCD 的阈值上实现最大值。

    PROTECT2 (0x07)- 0x7f//I 保持 OCD 延迟和阈值的最大值。

    PROTECT3 (0x08)- 0x00//I 未因 OV 和 UV 故障保持任何延迟。

    OV_TRIP (0x09)- 0xFF//我将最大值设置为 OV 故障。

    UV_TRIP (0x0A)- 0x00//我将最小值设置为 UV 故障。

    CC_CFG (0x0B)-数据表中指定的0x19//。

    SYS_STAT (0x00)- 0x7f//清除寄存器中的所有位。

    这是使用的原理图。 请在这方面帮助我。 请提供任何帮助。 提前感谢。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Battery_5F00_BQ76920.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

    我没有看到寄存器设置或原理图有问题。 在负载为500mA 时、您能否在尽可能靠近 SRP/SRN 引脚的位置测量感测电阻两端的电压? 电路板上可能存在高电阻、导致电流测量值高得多。 500mA 时、SRP/SRN 引脚上的电压应仅为2.5mV。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    当负载被连接时、我尝试获得感测电阻上的压降、在启用 CC 的情况下、一旦我连接负载、它就会发生故障、因此没有电流流流过 ckt。 因此、我使用0x05寄存器禁用了 CC、然后测量了检测电阻器上的电压、当负载电流为2.28A 时、I 得到11.5mV、这完全相同。 请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

    在事件发生时捕获波形可能会很好。 如果有任何噪声耦合到 SRP 和 SRN 引脚上、则可能会触发错误故障。 由于启用 CC 似乎会导致故障发生、因此电路板上似乎存在噪声问题。 SCD 和 OCD 故障检测由硬件比较器完成、因此 CC_EN 位不应影响此功能。

    此另一个线程中的建议可能有助于调试此内容:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/873622

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我在 CC 关闭的情况下进行了测试、SIR 我能够汲取超过3.4A 的电流、没有任何故障、但一旦我打开 CC、我的上限就下降到大约2.5A。 主席先生,我能否知道这可能是什么问题? 因为导通 CC 无法将限制右移。 根据数据表、即使我为 SCD 和 OCD 设置的限值也是非常高的 SIR、CC 也是如此。 但它是在电流明显较低的 SIR 下触发的。 就像我将 OCD 电流设置为12A 一样、但它本身在1.7A SIR 时产生故障。 如果我将限值提升至20A、那么 SIR 会为我提供大约3.5A 的电流。 主席先生,这是怎么可能发生的。 根据 SIR 指定的采样电路、我使用了所有电阻和电容。 您能不能告诉您问题可能出在哪。

    如果能提供任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:

    这个问题真的很奇怪。 CC 不应影响传感电阻器上的电流。 如果此特定器件出现问题、您是否尝试更换过 IC?  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我在原理图中构建了电路、其中一半在 PCB 上、其余部分在试验电路板上。 主席先生,你是否认为这会引起这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,我甚至尝试更换芯片,我也得到了同样的回应,所以我怀疑其中的试验电路板部分可能会造成噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinith、

    我没有意识到您正在使用试验电路板。 这肯定会导致您看到的不准确性。 感应电阻器需要非常靠近 IC 并具有良好的布局、因为任何噪声都可能触发 OCD 或 SCD。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、
    您能否使用原理图 SIR 来验证此布局。 先生、不用担心路线问题。 所有路线都非常好、并按照其当前能力进行维护。 请验证组件 SIR 的位置。

    请提供任何帮助。 感谢您访问 advance.e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Battery_5F00_BQ76920_5F00_2021_2D00_01_2D00_27.pdfe2e.ti.com/.../Gerber_5F00_Battery_5F00_PCB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinith:  

    感应电阻滤波器组件(R12、R13、C10、C9、C8)应尽可能靠近 IC。 现在、您已将它们放置在很远的位置、其中一些组件甚至位于板的边缘。 有关布局示例、请参阅 BQ76920EVM 用户指南。

    此致、

    Matt