请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27081A 主题中讨论的其他器件: TPS22919
各位专家、您好!
当 TPS27081A 处于关断状态时、Vout 是多少?
从数据表中可以看出、Vout 不等于 Vin。
(基本而言、我认为在关闭状态下 Vout=0V)
谢谢、此致、
Ryo Akashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.