This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:输出电压处于关闭状态

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A, TPS22919
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975032/tps27081a-vout-in-off-state

器件型号:TPS27081A
主题中讨论的其他器件: TPS22919

各位专家、您好!

当 TPS27081A 处于关断状态时、Vout 是多少?
从数据表中可以看出、Vout 不等于 Vin。
(基本而言、我认为在关闭状态下 Vout=0V)

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、

    该器件没有任何集成的输出放电功能。 这意味着输出在被禁用时保持在一个高阻态。

    如果输出端有电容、则输出端不会始终下降至0V。

    如果您在器件关闭时查找输出= 0V、请查看我们的集成快速输出放电(QOD)器件、如 TPS22919。