This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:电路回顾

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, TPS62665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969394/tps2662-review-of-circuit

器件型号:TPS2662
主题中讨论的其他器件: TPS62665

您好!

您能否查看下面所附的电路?

当 PWR_SEL =低电平时、V_POWER = 12V

当 PWR_SEL =高电平时、V_POWER = 24V

假设该引脚的绝对最大电压为62V、我们能否将 SHDN 引脚连接到 VIN?  该引脚的建议电压最大为6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为图像不可见。

    再次连接。 现在请告诉我它是否可见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    原理图看起来正常。 请保持 SHDN/引脚断开、以使器件保持默认开启状态。

    您能告诉我在哪种用例下,您将更改当前限制级别吗? 什么是最终产品?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在什么条件下、我们可以使 SHDN/保持断开?

    我通过将 SHDN/引脚与 Vin 短接来测试电路。

    我已将电流限制设置为110mA。 在施加可变负载并略微增大电流、直至达到110mA。 跳闸点之后、电流降至35mA。

    上述操作是否正常?

    数据表显示、一旦发生跳闸、IC 就会将电流保持在 IOL (在我的情况下为110mA)。

    当我将较低的电流   限制设置为40mA 时、也会执行相同的操作。 跳闸点之后、电流降至10mA。

    我致力于基于工业传感器的应用。 根据传感器类型、电流限制会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    默认情况下、SHDN/引脚可保持断开状态。

    您能否共享输入电压、输出电压、输入电流和 FLT 的测试波形进行查看?

    此外、您能否使用电阻负载进行测试并检查电流限制行为。 共享本例的测试波形

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。

    您能告诉我我之前邮件中提到的观察结果是否正常? 如果没有、预期的操作是什么?

    我今天分享这些波形

    在前一封邮件中、我提到我使用的是可变电阻负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    这是异常的。 电流应限制为设置值。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我附加了电流波形(黄色波形)和 Vout 波形(粉色波形)。

    针对以下方面进行了测试:

    1) 12V 电源跳闸测试:电流限制为110mA (电流标度为80mA/div)

    2) 24V 电源跳闸测试:电流限制为40mA  (对于电流、刻度为(40mA/div)

    3) 12V 电源短路测试 (电流刻度为50mA/div)

    4) 24V 电源短路测试 (电流标度为50mA/div)

    SHDN/引脚连接到电路板中的 VIN。 FLT/引脚保持断开状态、我没有给出任何测试点。 因此、我无法探测 FLT/引脚、因为该引脚位于 IC 体下方。

    请告诉我您在看到波形后的感受。 此外、如果我需要对电路进行任何必要的更改、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    很抱歉、我没有得到您的关注。

    在 110mA 电流限制的情况下,它限制为 110mA -对吧? 40mA 也是如此。 问题在哪里?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在设置正确的限值时跳闸。

    问题是、跳闸后、电流未设置为电流限制。 您可以检查波形。

    我还告诉过您有关测试设置的信息

    请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的意思是,跳闸后,系统不会恢复正常运行,而是使用脉冲电流重新启动? 如果是这样、问题-有一些问题会干扰器件的电流限制行为。  

    您能否单独在电路板上测试 TPS2662 (隔离其余器件)并确认行为?  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    从前面发送的波形可以看到、跳闸后的电流降至较低的值。 根据数据表、跳闸后的电流应设置为跳闸值。

    器件是 TPS62665。

    我们已经隔离了电子保险丝电路并进行了测试?

    我们是否可以让团队/Skype 通话进行讨论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。。。 本周有点忙。

    我们可以在星期一下午进行讨论。 请向我发送您的电子邮件 ID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的计划很紧、并根据测试和问题解决方案构建40块电路板

    sahilb@acevin.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们今天可以使用它吗?

    sahilb@acevin.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已将 Webex 邀请发送给您进行讨论。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    如呼叫中所述,您是否能够重新测试以找到根本原因?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我在输出端和可变电阻器负载下以0.1uF 的电容进行了测试、您建议这么做。 波形与之前相同

    我还测试了具有热短路功能的24V 电子保险丝、因为之前的波形会根据您的情况发生削波

    24V 上电、输出短路

    请告诉我您的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    您能否将电路板发送给我进行测试。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能。 我的日程安排也很紧。 在下一修订版的布局中、我已经在 efuse 输出上实现了0.1uF 的加法、SHDN 引脚被连接至3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    我们认为这是最好的调试方法。 我们尚未发现该器件存在此类问题。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    24V 电子保险丝短路测试波形对您来说是否正常?

    12V 和24V 的峰值应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    发货地址是什么? 我会尝试是否可以发货并告知您

    此致、

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol、

    我已将 收货地址作为私人邮件发送给您。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    今天、我将该板发运、并告知您跟踪号。

    我应该给您一个新的电路板吗?

    根据调试情况、您可以进行所需的任何返工?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送新电路板。