This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970593/tps7h1101a-sp

大家好、

我的客户想要询问此器件是否有正向泄漏规格?  

更具体一点-在数据表第8.2节所示的功能方框图中、具体而言、当器件被禁用(关闭)时、CS 级和 PMOS 的电流大小。 如果有任何随温度变化的数据、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanni、

    我不知道有关这方面的任何数据。   我将与设计团队核实并与您联系。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当器件被℃(OFF)时、电流通过内部 CS 级和 PMOS 超过125 μ A。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanni、

    我们确实在数据表中提供了关断电流规格、该规格将涵盖该电流。  它通常被定义为器件被禁用时流经 VIN 端子的电流。 输出电流将等于或略小于该电流、因为少量此电流将通过其他较小的路径泄漏到接地端。

    数据表似乎暗示这仅在25交流时指定

    但是、我已确认该限值适用于所有温度。   本说明旨在暗示此限制仅适用于 E 组之后的25c   

    我查看了辐射报告、LDR 数据显示了此参数、可随暴露程度略有下降。   因此、完整限制应在器件的整个工作范围(使用寿命终止和100Krad 暴露)内有效。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。