请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62424-Q1 大家好、
客户正在将 TPS62424用于汽车。
其系统在第二个直流/直流转换器上的输入电压为5V、输出电流高达300mA、输出电压为1.8V。
数据表规定输出电压精度为-1%至1%、但发现电压高于1.8V+1%(1.818V)。
-1%-1%的额定电压为 Vout2>2V、因此其输出电压更低。
- Vout=1.8V 时、您是否可以共享直流输出电压精度?
- 在保持运行的同时、输出逐渐减少。 您是否有温度与 Vref 关系图?
此致、
Koyo