This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62424-Q1:DCDC2的输出超出规格

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979712/tps62424-q1-output-of-dcdc2-is-out-of-spec

器件型号:TPS62424-Q1

大家好、

客户正在将 TPS62424用于汽车。
其系统在第二个直流/直流转换器上的输入电压为5V、输出电流高达300mA、输出电压为1.8V。

数据表规定输出电压精度为-1%至1%、但发现电压高于1.8V+1%(1.818V)。

-1%-1%的额定电压为 Vout2>2V、因此其输出电压更低。

  1. Vout=1.8V 时、您是否可以共享直流输出电压精度?  
  2. 在保持运行的同时、输出逐渐减少。 您是否有温度与 Vref 关系图?

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    感谢您与我们联系!

    我对该主题几乎没有什么疑问。

    器件仅在 PWM 模式下具有+/-1%的精度。 您能否与客户确认他们使用哪种模式? 您能否分享客户的原理图和布局? 这些信息将有助于了解该场景。

    数据表图23-25显示了高温下器件的输出电压精度。 (TA=85deg)并且器件输出在此温度范围内相当稳定。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    它们的 MODE/DATA 引脚被拉至高电平、因此 MODE 为 PWM。
    让您在内部共享原理图。

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    由于讨论正在通过电子邮件进行、我将在这里结束话题。

    此致、

    Tanvee