This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:具有100BaseTX 拓扑的802.3bt

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974482/tps2372-802-3bt-with-100basetx-topology

器件型号:TPS2372

我正在设计一个工作电流高达6类且具有100BaseTX 数据接口的 POE++ PD 器件、并寻找可节省空间的前端组件。

在这一级别、集成选项较少、看起来只有802.3bt magjacks 和电路示例适用于1000Base T、每个线对都有一个变压器。

是否需要为802.3bt 标准中的所有线对配备变压器、或者是否可以为 TX/RX 线对使用更小的 LAN 变压器并将另一个线对连在一起?

此外、我还想了解该拓扑上的电流路径。 常见的图表显示、3类4PPOE 的最大电流为每对600mA。 这在图表上看起来是什么样子的?

这是我所想的图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    因此、POE++和802.3.bt 不是相同的标准。 您在帖子中提到了这两个问题、您正在为哪一个进行设计?

    TPS2372是一款有源器件、因此我无法评论数据集成磁性元件的可用性/选项。  

    至于要求、802.3.bt 应支持100BaseTX。 当您说要将两对连接在一起时、您打算将它们连接到什么位置?

    这些对在整流器之后连接在一起。  

    如果您打算在通过电线发送电源之前将它们连接在一起、则会导致电缆的功率损耗更大、并且可能需要更高的功率等级。 我不确定 PSE 是否可以支持该功能。 如果 PSE 正在发送.at 或.af 功率级别、则.bt PSE 可以支持两对。

    此外、您为什么不能通过两对发送数据、而通过四对供电?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我已经在网上阅读了将 POE++和 IEEE 标准等同起来的文档。  

    (例如 :www.analogue.com/.../jumpstarting-ieee-802-3bts-poe.html)

    我认为、POE++用于描述高于802.3at 功率水平的任何内容- 802.3bt 是一个特定的标准。

    我上传了一个图表、显示了我所描述的内容。 在类型2中、使用2对来发送电源。 两对用于数据和电源、另一对是"备用"、并连接在 RJ45插孔上。 - 所有信号对 都被整流。

    在3型中、所有2线或4线对都以电力方式传输、并且在整流之前、我看到的所有设计都在变压器的 PD 侧端接。 在100BaseT 系统中、这些变压器不用于传递数据、因此它们只能在那里连接"备用"对。   

    我的示例描述了通过两个线对发送数据以及通过所有线对供电、正如您指出的那样。 我的问题是如何终止这些协议。

    此外、在4线对电源系统中、我尝试了解电流是如何流经每个线对以及在什么级别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    IEEE802.3.bt 和 POE++是不同的。 这是一种误解。 我们的团队成员帮助编写了 IEEE802.3.bt 标准、并且是以太网联盟委员会的成员。 主要区别在于 PoE 握手不同、MPS 电流电平不同、各类功率电平不同。 因此、802.3.bt 和 POE++的5类功率是不同的。

    我会仔细阅读撰写这些标准的公司网站上的不符合标准。

    我看了你给我的电路图、我认为这是可能的、但我有一些保留。 首先、必须为802.3.bt 使用4线对电源、因此它将贯穿所有四个线对。  

    其次、PSE 可以通过任一配对进行检测。 但是、线对集 A 和线对集 B 之间的阻抗不同、因此我要注意的是、一个线对集可能无法通过检测。 如果特定 PSE 仅在一个配对上检测到(作为某些软件功能)、则可能永远不会加电。  

    第三、应在两对之间平衡802.3.bt 功率、现在阻抗发生变化、这可能会影响 PSE。  

    因此、从技术上讲、您可以尝试、但这些是我的保留。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我并不是说802.3bt 和 POE++是"相同的"。 我并不是要质疑你对此的立场。 我想指出、POE++一词通常用于指802.3bt。  

    在阅读了大量有关"bt"的文章后、POE++一词会不断出现。   
    下面是 Hitachi Cable 提供的一个:  

    "问:什么是 PoE++? 答:PoE++(IEEE 802.3bt 3类和4类)是以太网供电的一种形式、其中49瓦(3类)或96瓦(4类)功率通过类别电缆中的所有4对导体进行传输。 该标准目前正在开发中。"

    是的、它已经过时了、但这是 我在网上做研究时看到的一个常见声明。  

    由于 POE 和 POE+描述 了802.3af 和802.3at、行业中的混淆是可以理解的-以前的文章似乎使用 POE++来描述 任何可能 具有更高功率的内容-在 bt 标准之前、但那里有很多材料 将 POE++与 bt 标准(实际上是"4PPOE")链接在一起,而 POE++指的是思科的"UPOE"(我认为)。 通常人们不能知道文章是在什么时候写的。 这是相当不幸的。 如果非标准实现可能与802.3bt 兼容、我很遗憾在本次讨论中使用了 POE++一词-我本应该使用"4PPOE"。  

    仅供参考、我不是 POE 的新客户。 我设计了多种目前市面上的 PD 产品、这些产品均低于802.3 1类和2类、 但我尚未设计3类或4类 PD 或 PSE POE 产品、因此我将这些知识添加到我以前的经验中、并希望将其应用到我当前的50W 项目中。    

    我相信 您可能已经回答了我关于额外变压器的问题-所有四对变压器都需要进行平衡才能正确检测。  

    这还提出了另外几 个问题:

    -如果在类型1和类型2中仅使用2对电源和数据,那么为什么“备用对”会被整流,如果它们不承载任何电流-或者它们是否可以?

    - 我看到所有802.3bt 设计示例、其中所有4对用于数据传输、而802.3af/at 设计示例似乎仅使用2对。 我假设这种差异与所使用的以太网物理层有关:100Base-Tx 为2线对、千兆以太网为4线对。 在我的应用中、我只需要两个实际的变压器来实现100Base-TX 数据隔离-在4元件封装中、 另外两个仅用于阻抗平衡、因此我想知道我是否可以使用更便宜的快速以太网 LAN 变压器并使用更便宜/更小的电感器来平衡其他对。 这在 网络中是否兼容?   

    就像这样。

    image.png

    谢谢

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关以太网供电的 Wiki 文章的表中列出了802.3bt、"4PPOE"和 "POE++"位于同一个标题中。

    如果这不正确、有人需要更改 Wiki。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    我知道那里有不正确的信息。 这就是为什么我试图解释我们参与标准和以太网联盟的原因、以显示其可信度。 我还想解释一下这些差异、因为误解是.bt 和 POE++是两种表达相同观点的方法;功率超过25W。  

    为了帮助您了解这些主题、我们创建了一个视频培训系列。 以下是不符合高功率标准的链接:

      

    我们还有其他有关.bt 标准的视频。  

    我们会在发生任何非标准情况时纠正功率。  

    我无法谈谈以太网的数据端。 我建议将此问题发布到我们以太网 PHY 团队的 E2E 论坛上。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师