我正在设计一个工作电流高达6类且具有100BaseTX 数据接口的 POE++ PD 器件、并寻找可节省空间的前端组件。
在这一级别、集成选项较少、看起来只有802.3bt magjacks 和电路示例适用于1000Base T、每个线对都有一个变压器。
是否需要为802.3bt 标准中的所有线对配备变压器、或者是否可以为 TX/RX 线对使用更小的 LAN 变压器并将另一个线对连在一起?
此外、我还想了解该拓扑上的电流路径。 常见的图表显示、3类4PPOE 的最大电流为每对600mA。 这在图表上看起来是什么样子的?
这是我所想的图。