This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63010:引脚 B3上的 Vina 旁路电容是否有最大推荐电容

Guru**** 2592090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980055/tps63010-is-there-a-maximum-recommended-capacitance-for-the-vina-bypass-cap-on-pin-b3

器件型号:TPS63010
主题中讨论的其他器件:TPS63020

我们的 PCB 组装室在具有两个 TPS63010电路的电路板上的良率一直很低。 由于0.4mm 间距 BGA、焊料短路。 因此、我要转动电路板并更改为 TPS63020。 TPS63020上 Vina 旁路电容的注释指定最大值为0.22uf。 TPS63010的数据表中建议的值为0.1uf、但并未指定最大值、并且我已经使用10uf 多年。 这是否会导致电路发生故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    使用较大的电容器是安全的。  但我认为0.22uF 电容器应该比10uF 更小、更便宜、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢谢敏秋

    我不需要建议我的电路板汇编器替换所有这些故障电路板中的10uF 电容器。

    Bob