请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63010 主题中讨论的其他器件:TPS63020、
我们的 PCB 组装室在具有两个 TPS63010电路的电路板上的良率一直很低。 由于0.4mm 间距 BGA、焊料短路。 因此、我要转动电路板并更改为 TPS63020。 TPS63020上 Vina 旁路电容的注释指定最大值为0.22uf。 TPS63010的数据表中建议的值为0.1uf、但并未指定最大值、并且我已经使用10uf 多年。 这是否会导致电路发生故障?