主题中讨论的其他器件:CSD19536KTT、 UCC27211、 UCC27288、 UCC27289
尊敬的:
我正在设计一个 BLDC 电机级、其中使用 UCC27211作为栅极驱动器和 CSD19536KTT MOSFET。 电机电源为48伏。
我的原理图如下所示:
我的问题:
1) 1)该 MOSFET 的栅极电荷总量为118nC,因此 C2、C5、C8为100nF 电容器,该值是否足以正确驱动 MOSFET?
2) 2)在 HI 上、每个栅极的 LI 是否强制使用任何滤波器、或者仅串联一个电阻器就足够了?
3) 3)使用新的 UCC27288而不是 UCC27211 IC 是否有任何优势?
此致