This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A:UCC27211引导电容值

Guru**** 2383610 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT, UCC27211, UCC27288, UCC27211A, UCC27289
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980079/ucc27211a-ucc27211-bootcap-value

器件型号:UCC27211A
主题中讨论的其他器件:CSD19536KTTUCC27211UCC27288UCC27289

尊敬的:

我正在设计一个 BLDC 电机级、其中使用 UCC27211作为栅极驱动器和 CSD19536KTT MOSFET。 电机电源为48伏。

我的原理图如下所示:

我的问题:

1) 1)该 MOSFET 的栅极电荷总量为118nC,因此 C2、C5、C8为100nF 电容器,该值是否足以正确驱动 MOSFET?

2) 2)在 HI 上、每个栅极的 LI 是否强制使用任何滤波器、或者仅串联一个电阻器就足够了?

3) 3)使用新的 UCC27288而不是 UCC27211 IC 是否有任何优势?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在达拉斯遇到停电的情况、导致团队成员的一些反应延迟。

    我们将在下周初回复您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 UCC27211A。

    关于第一个问题、我将参考 UCC27288第8.2节、该节为自举电容值提供了指导。 由于这是电机驱动、我假设开关频率可能较低、因此您应该考虑 IC 静态电流放电的影响。

    使用 UCC27211A 数据表参数确定引导电容器值。

    Qtotal 由 MOSFET Qg、开关频率和静态电流决定。

    Qtotal= Qg + IHBS x (Dmax/Fsw)+(IHB/Fsw)、对于这个示例、我将假定为20kHz。

    Qtotal=118nC+ 1uA x (.9/20kHz)+(100uA/20kHz)= 123nC

    如果您的目标是自举偏置上出现1V 纹波、则 Cboot=Qtotal/deltaVHB = 123nC/1V=123nF。

    我建议将自举电容器增加到220nF、以在20kHz 的工作频率下获得裕度。

    对于 LI 和 HI 滤波器、我们建议在驱动器输入上设置 R/C 滤波器、以防应用板中出现噪声问题。 如果不需要、可以取消筛选滤波器。

    UCC27288驱动器是 UCC27211A 以及具有内部自举二极管的 UCC27289的理想替代器件。 我建议您在设计中考虑这些驱动器、因为它们是更新的器件、具有更好的计时规格和窄脉冲响应。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、