请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2594 主题中讨论的其他器件: LM2595
大家好、
我们有一位客户计划使用两 个 LM2594。 他计划并联输出(线圈的负载侧)。 第一个 LM2594 将通过外部电源连接、而第二个 LM2594将通过电池连接。 此配置是否安全?
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
达尼洛
我们不建议连接两个自由运行的 LM2594以实现电流共享。
这些器件不具有此功能、在该配置中可能会变得不稳定。
如果您需要1A 电流、我们建议使用1A 转换器、如 LM2595。
但是、如果您需要此作为冗余、则需要在备用 LM2594的输出电压上放置一个二极管。
备用转换器应具有自己的输出电容器 COUT、二极管应置于 COUT 之后。
可能需要调整设定点以在某种程度上补偿二极管压降。
此外、如果 VOUT > VIN、则会有反向电流通过转换器、如果其中一个 VIN 关闭、这可能会损坏器件。
您还必须在 VIN 上放置二极管以防止反向电流。 使用低 Vf 二极管以实现最佳效率。
希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我。
-奥兰多