This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:并联两个 LM2594的输出

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594, LM2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974460/lm2594-connecting-the-outputs-of-two-lm2594-in-parallel

器件型号:LM2594
主题中讨论的其他器件: LM2595

大家好、

我们有一位客户计划使用两 个 LM2594。 他计划并联输出(线圈的负载侧)。 第一个 LM2594 将通过外部电源连接、而第二个 LM2594将通过电池连接。 此配置是否安全?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我们不建议连接两个自由运行的 LM2594以实现电流共享。

    这些器件不具有此功能、在该配置中可能会变得不稳定。

    如果您需要1A 电流、我们建议使用1A 转换器、如 LM2595。

    但是、如果您需要此作为冗余、则需要在备用 LM2594的输出电压上放置一个二极管。

    备用转换器应具有自己的输出电容器 COUT、二极管应置于 COUT 之后。  

    可能需要调整设定点以在某种程度上补偿二极管压降。

    此外、如果 VOUT > VIN、则会有反向电流通过转换器、如果其中一个 VIN 关闭、这可能会损坏器件。

    您还必须在 VIN 上放置二极管以防止反向电流。 使用低 Vf 二极管以实现最佳效率。

    希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    感谢您的清晰解释和建议。

    此致、

    Danilo