主题中讨论的其他器件:UCC5390、 UCC5350、 UCC21750、 UCC21540A-Q1、 LMG5200
你(们)好
请就以下事项向我提供建议:
1. UCC21750QDWQ1/UCC21750QDWRQ1在市场上是否可用或仍处于原型设计阶段?
UCC21750QDWQ1和 UCC21750QDWRQ1有何区别?
图3所示为使用两个 UCC21750QDWQ1驱动半桥的建议配置。 1如附件所示(数据表中的图50)。
我有六个全桥可供驱动-包含24个 SiC-MOSFET (C3M0015065K)。 我希望通过使用两个 UCC21750QDWQ1来驱动每个全桥、尽可能减少微控制器(MCU)的 I/O。
在这下面、我有两个问题:
(a)是否可以使用两个 UCC21750QDWQ1来驱动全桥、如图 2? 如果没有、是否有替代配置?
(b)如果我有一个从 MCU 到驱动器的 PWM、则仍继续最大程度地减小 MCU 的 I/O、如图 3我需要生成其互补(PWM')(逻辑反转)、是否有任何组件(IT 产品)可以实现此目的?
N.B:如果我可以实现(a)和(b)、那么我将能够使用两个 I/O 而不是四个(现在保存两个 I/O 通道!)。
Perventure 我没有通过正确的渠道进行咨询、请帮助我将咨询发送给相应的部门或人员。 我期待着很快得到答复。 谢谢你。
奥卢特约