This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:使用 UCC21750QDWQ1驱动全桥

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390, UCC5350, UCC21750-Q1, UCC21750, UCC21540A-Q1, LMG5200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979045/ucc21750-q1-driving-full-bridge-with-ucc21750qdwq1

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC5390UCC5350UCC21750UCC21540A-Q1LMG5200

你(们)好

请就以下事项向我提供建议:

1. UCC21750QDWQ1/UCC21750QDWRQ1在市场上是否可用或仍处于原型设计阶段?

UCC21750QDWQ1和 UCC21750QDWRQ1有何区别?

图3所示为使用两个 UCC21750QDWQ1驱动半桥的建议配置。 1如附件所示(数据表中的图50)。

我有六个全桥可供驱动-包含24个 SiC-MOSFET (C3M0015065K)。 我希望通过使用两个 UCC21750QDWQ1来驱动每个全桥、尽可能减少微控制器(MCU)的 I/O。

在这下面、我有两个问题:

(a)是否可以使用两个 UCC21750QDWQ1来驱动全桥、如图 2? 如果没有、是否有替代配置?

(b)如果我有一个从 MCU 到驱动器的 PWM、则仍继续最大程度地减小 MCU 的 I/O、如图 3我需要生成其互补(PWM')(逻辑反转)、是否有任何组件(IT 产品)可以实现此目的?

N.B:如果我可以实现(a)和(b)、那么我将能够使用两个 I/O 而不是四个(现在保存两个 I/O 通道!)。

Perventure 我没有通过正确的渠道进行咨询、请帮助我将咨询发送给相应的部门或人员。 我期待着很快得到答复。 谢谢你。

奥卢特约

e2e.ti.com/.../Enquiry-to-Texas-_2D00_-Copy.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olutayo、

    欢迎使用 E2E!

    我将回顾这些问题、并在一周结束前回复您。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Olutayo Omotoso1"]

    1. UCC21750QDWQ1/UCC21750QDWRQ1在市场上是否可用或仍处于原型设计阶段?

    UCC21750QDWQ1和 UCC21750QDWRQ1有何区别?

    [/报价]

    是的、这些产品的供货期超过2年、它们是可用的且处于活动状态。  

    这些部件的区别在于它们附带的封装。 -DWRQ1、R 表示卷带包装、MOQ 为2k、因为它是一个用于自动马契亚人的大量芯片卷。  

    https://www.ti.com/product/UCC21750-Q1#order-quality

    在订单页面的封装下方查找封装数量。 如果您只需要几个部件、则必须订购 DWQ1。 您还可以 在此页面订购免费样片、每个器件最多可订购5个。 如果您不是为汽车应用(或任何商业应用)进行开发、也可以使用此器件的非 Q1型号。  

    如果您还需要其他器件、也可以从 DigiKey 或 Mouser 订购。  

    [引用 user="Olutayo Omotoso1"]

    图3所示为使用两个 UCC21750QDWQ1驱动半桥的建议配置。 1如附件所示(数据表中的图50)。

    我有六个全桥可供驱动-包含24个 SiC-MOSFET (C3M0015065K)。 我希望通过使用两个 UCC21750QDWQ1来驱动每个全桥、尽可能减少微控制器(MCU)的 I/O。

    [/报价]

    图 u 显示了互锁配置。 您不一定需要联锁、但在使用它时绝对没有问题。  

    [引用 user="Olutayo Omotoso1"]

    (a)是否可以使用两个 UCC21750QDWQ1来驱动全桥、如图 2? 如果没有、是否有替代配置?

    (b)如果我有一个从 MCU 到驱动器的 PWM、则仍继续最大程度地减小 MCU 的 I/O、如图 3我需要生成其互补(PWM')(逻辑反转)、是否有任何组件(IT 产品)可以实现此目的?

    N.B:如果我可以实现(a)和(b)、那么我将能够使用两个 I/O 而不是四个(现在保存两个 I/O 通道!)。

    [/报价]

    您基本上尝试使用一个信号进行互锁。 主要问题是、您必须确保顶部和底部通道开启之间有足够的死区时间。 否则、您可能会遇到顶部和底部 IGBT/FET 同时导通且 HV 总线接地短路的情况。  

    这可能是可行的、但您必须通过分频来重新验证计时/死区时间、并根据数据表规格确保足够的线性、以应对脉宽失真和其他因素。 您还必须考虑逆变器/缓冲器的任何延迟。  

    如果无法正常工作、则几乎无法控制死区时间、而无需向逆变器的输入端添加某种 RC 滤波器以明确地增加死区时间。

    我强烈建议您避免使用图2/3中所示的逆变器方法、因为您的控制能力有限、并且有很多额外的变量和相当复杂的复杂性来使系统可靠。  

    以下是联锁/死区时间的资源:第二个将非常好地解释死区时间的概念。  

    另外要指出的是、您提出的图2/3拓扑存在一个大问题。  

    在此配置中、顶部驱动器是高侧驱动器。 它以顶部 MOSFET 的源极为基准、这些 MOSFET 在运行期间上下移动。  

    Bottmo 驱动器是低侧驱动器、以接地为基准、不会移动。  

    在 yoru 图中、您已将您的高侧驱动器的输出连接到另一个半桥的低侧。 请勿执行此操作。 因为基准是不同的。  

    假设总线电压为400V、则高侧驱动器将尝试在顶部栅极上施加~415V、以实现 VGS=415-400=15V。 这很好。

    但是、低侧 FET 的源极为接地、因此您可以有效地将 VGS=415-0V=415V。 这很糟糕。  

    这可能会导致以惊人的方式吸烟低侧 FET。 相反、顶部是正确的、您将使用 VSG 和 VSD >=400V、这两种情况也会冒烟。  

    对于全桥配置、每个 FET 需要一个栅极驱动器。  

    任何方式。 您可以使用 RS232创建差分信号、也可以使用 RS232作为逆变器解决方案的替代方案。  

    更进一步、如果您不需要向控制器发送模拟至 PWM 或故障信号、则可以使用 UCC5350或 UCC5390。 这取决于您的驾驶方式以及您的应用需求。  

    如果这回答了您的问题、请按绿色按钮告知我。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    非常感谢您提供这种解释性反馈。 这些呢?

    然后联锁配置是否与本参考 文献 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/967863的图5相同

    2. UCC21750Q1系列的互锁中是否需要自举、如图 5 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/967863 以及 Cboot、dboot 和 Vbiase1是如何确定的?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥卢特约、

    [引用 user="Olutayo Omotoso1"]

    然后联锁配置是否与本参考 文献 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/967863的图5相同

    [/报价]

    是的。

    [引用 user="Olutayo Omotoso1"]

    2. UCC21750Q1系列的互锁中是否需要自举、如图 5 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/967863 以及 Cboot、dboot 和 Vbiase1是如何确定的?

    [/报价]

    如果高侧驱动器没有单独的电源、则需要使用自举。 如前所述、顶部 FET 的发射极/源极每个周期都会移动、因此电源必须浮动并与低侧 FET 分离。  

    因此、您需要自举电源或设计第二个隔离式电源。 自举更便宜。  

    https://www.ti.com/lit/an/slua887/slua887.pdf

    此 Link ^^^提供了有关自举组件选择的资源。  

    如果这回答了您的问题、请按 绿色按钮告知我。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    仍在 UCC21750-Q1上:

    请注意、是否有任何推荐用于输入引脚(VCC 和 GND)和输出电源引脚(VDD-COM-VEE)的隔离式 IC。 也就是说、如果有一个可为输入电源(Vcc - GND)提供3V 至5V 电压的隔离式 IC 和 一个可为输出电源(VDD - COM - VEE)提供-4V (或接近此值)至25V (或接近此值)电压的隔离式 IC (IC)、请提供建议。

    此致

    奥卢特约。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥卢特约、  

    我们没有这样的电源开关可以在如此低的 VDD 下工作、但我们可能有一个解决方案。  

    您正在驾驶什么(P/N 可帮助您)

    多高的频率?

    什么拓扑?

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回答。

    请说什么是 P/N?

    我使用 UCC21750以低于100kHz 的频率驱动双有源电桥转换器

    谢谢。

    奥卢特约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥拉图约  

    您可以在驱动器输出路径中使用齐纳二极管、几乎任何驱动器都可以降低电压。

    如果您必须为驱动器提供低压电源、那么您的选择将更加有限。  

    P/N 是器件型号 br。  

    如果这是低电压、您为什么需要任何隔离式驱动器?  

    我们只有少数隔离式器件(如 UCC21540A-Q1)支持6V 或更低的偏置电源。 请注意、输入电源与输出不同、因此您需要查看数据表。  我建议查看我们的非隔离式器件。 如果您找到合适的非隔离式驱动器、您可以将其与单独的隔离器配对。  

    其他解决方案->使用较低功耗的缓冲器(非栅极驱动器)来驱动基于 BJT 的推挽缓冲器。 此拓扑实际上在21750数据表 iirc 中进行了说明。 低压缓冲器不需要灌/拉太多电流、BJT 电流增益负责其余工作。  

    UCC21750等"智能"栅极驱动器可能不支持您的解决方案、其中最小 VDD 大于10V。  

    也许 像 lmg5200这样的 GaN 器件可以正常工作。  

    最好

    Dimitri