This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:推荐的评估板 MULTIPKGLDOEVM-823、此稳压器的接线不正确

Guru**** 2520230 points
Other Parts Discussed in Thread: MULTIPKGLDOEVM-823, TPS723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979178/tps723-recommended-evaluation-board-multipkgldoevm-823-has-incorrect-wiring-for-this-regulator

器件型号:TPS723
主题中讨论的其他器件:MULTIPKGLDOEVM-823

TI 网站推荐此稳压器采用 MULTIPKGLDOEVM-823。  稳压器封装为 SOT23、DBV。 但是、电路板布局上的输入引脚为引脚1、接地引脚为引脚2。  但该稳压器输入引脚为引脚2、接地引脚为引脚1。  我们在意识到该评估板未正确连接 TPS723稳压器之前抽了几个器件。 请参阅 TPS723引脚图和下面的 EVM 原理图。   

是否有适用于 TPS723稳压器的真实评估板?   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的反馈。 最好的替代方案是将 DRV 封装与 MULTIPKGLDOEVM-823配合使用。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不理解您的回答。  如何将 TPS723的引脚连接到 DRV 封装的焊盘?  请说明 TPS723上的哪些引脚会连接到此封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    TPS723具有 DBV、DDC 和 DRV 封装选项。 通用 EVM 适用于 DRV 型号。 为了提高性能、相同的数据表规格适用于所有三种封装。  

    此致、  
    Jason Song