This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:输出电压降为零

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25798EVM, BQ24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973981/bq25798-output-voltage-drop-to-zero

器件型号:BQ25798
Thread 中讨论的其他部件:BQ24650

大家好、TI e2e 论坛

我在 Agam-Control 公司工作、我们是灌溉领域的制造解决方案  

我们拥有可通过太阳能电池板6V 和12V 供电的产品、这些产品使用太阳能为锂离子或锂聚合物电池充电-一节电池

VIN 可能在3V 至24V 之间变化、我们发现 TI BQ25798新型降压/升压充电器具有用于太阳能电池板的 MPPT

我们将测试 BQ25798评估模块(BQ25798EVM)、尝试确认芯片工作模式

我们的工作条件之一是使用外部电压、无需使用内部电池

我们使用12V 输入源。这是实验室电源、实验室 PS 的最大电流消耗0.8Amp电池断开连接、该模式在规格中被描述为有效模式、我们正在加载输出、 具有改变电阻器负载的信号系统、用于控制电流并消耗2A 电流  

当我们这么做时、我们每隔几秒就会将电压降至1.5V (问题:这在设计上是正常的吗?) 当我们尝试从系统输出消耗更多电流时,在2.5安培时,我们看到输出电压断开,输出电压下降到零。 我们的 BQ25798工作频率为1.5Mhz

即使我们断开负载,输出电压也根本不会返回,或者在我们认为热关断时等待足够的时间(我们等待了4小时)

我们知道有电流限制保护,但当这种情况结束时,我们期望输出电压将返回

我们的 CPU 和所有数字电路都是在系统电压下运行的,这意味着我们到 CPU 的所有电源都关闭了, 电路板死了,我们无法断开电源,它已归档,我们无法控制 I2C 或复位芯片,没有 CPU,产品死了

我想确认、当我具有有效的输入电压时、系统将恢复、输出电压将很快恢复工作、如何确认?

常见问题:

  1. 我想知道压降是否合法?
  2. 如何确保这些压降不会导致输出电压关断?
  3. 如何计算与电流消耗相关的压降?  
  4. 如何使输出电压恢复工作?
  5. 从 BQ25798到 CPU 的中断信号是否会报告此类问题?
  6. 如果是、我能否使用 I2C 控制这种情况、以防止系统电压在发生之前降至零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    如果电池处于 BAT 状态且充电被启用、SYS 和/或 BAT 输出有可能在加电时过冲、从而导致转换器暂时关断。  充电器应自动从此恢复。  为了防止 HIS 发生、要么在 SYS 和/或 BAT 上添加更多电容来吸收过冲、要么在加电时通过/CE 引脚或 I2C 禁用充电。

    故障寄存器应报告 INT 脉冲之后发生的情况。  读取后、故障寄存器清零。  状态寄存器也有助于识别问题。  

    切换 HiZ 位应使充电器恢复正常运行。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    感谢您的快速响应

    您写了:"

    Jeff F 说:
    充电器应自动从此操作中恢复

    恢复过程需要多长时间?  

    过冲消除后、我等待了几分钟、但 SYS 电压未恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    您能否一次读取故障和状态寄存器以确定发生了什么故障?  如果 IC 正在关闭、则故障通常会很严重、例如引脚短路。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Jeff、但 看起来我们彼此不理解

    我确切地知道 、发生了什么故障- SYS 输出 短路

    您在之前的帖子中写道"充电器应该自动从这种情况中恢复"

    我重复(并重新表述)我的问题:  

       在经过几秒钟后、充电器应该恢复并恢复 SYS 输出的电源?

    正如您在我的第一篇帖子中看到的、我对该充电器有很多问题、  但首先、我想了解一些基本问题

    谢谢你

    Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在"7.3.13.1.5系统短路保护(VSYS_SHORT)"规范中看到的那样
    "当 EN_HIZ 位设置为0时、锁存被清除"

    '如果通过设置 DIS_VSYS_SHORT = 1来禁用系统短路的断续模式、则当 SYS 电压低于2.2V 时、转换器继续以强制 PFM 模式运行。'

    因此、一个更具体的问题是:  
    如何在  主 MCU 上电之前在启动时禁用系统短路保护功能(DIS_vsys_short = 1)?
    或者如何复位 EN_HIZ 位或整个充电器(也 可以在主 MCU 上电之前)?

    感谢你的帮助

    Oleg

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleg、

    为了保护充电器 IC 免受损坏、无法完全禁用系统短路保护。  如果您禁用断续模式(您当前正在进入此模式、然后充电器关闭)、则转换器仍以强制 PFM 模式运行、直到 SYS 电压上升到2.2V 以上。  为什么系统似乎对充电器短路?  启动时 SYS 上的负载是多少?  以输入电压乘以输入电流限制计算得出的输入功率是否不足以支持2.2V *系统负载电流?  如果是、您能否在 SYS 输出和负载之间串联一个软启动 FET?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们的系统有一个连接到 SYS 的大电容器(1.5F)、该系统似乎短路
    如果电容器完全放电、他将充当短路

    如果我禁用断续模式(通过外部 i2c 连接)(转换器仍在 PFM 模式下运行)、则需要3-4秒才能插入 电容器、然后系统正常工作

    但问题是 、我无法在从 MCU 启动时禁用断续模式、它仍然未通电  

    实际上、一旦充电器在启动时关闭、除了 下电上电(或来自外部器件的 I2C 命令-记住-主 CPU 由充电器供电)之外、它无法自动返回正常运行状态

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    不幸的是、是的。  您将需要在 SYS 和电容器之间添加一个软启动电路、该电路可以像 PFET 一样简单。  我在很多年前就如何做到这一点写了一份应用手册。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白、谢谢

    您能建议使用另一个充电器:

    1S LiIO 或 LiPo 电池3.7V 8000mAH
    输入范围为5-26V
    动态电源路径管理(使用/不使用电池时的工作)
    MPPT (小型太阳能电池板6V 或12V、10W)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleg、

    您可以尝试使用具有外部 FET 的 BQ24650独立控制器、但它针对>1s 锂电池充电进行了优化。    

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    如果我有关于 BQ25798的其他问题、我可以继续此主题、 或者您更愿意关闭此"问题"并打开另一个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    我希望您能启动一个新的线程。

    谢谢。
    Jeff