Thread 中讨论的其他部件:、 BQ24650
大家好、TI e2e 论坛
我在 Agam-Control 公司工作、我们是灌溉领域的制造解决方案
我们拥有可通过太阳能电池板6V 和12V 供电的产品、这些产品使用太阳能为锂离子或锂聚合物电池充电-一节电池
VIN 可能在3V 至24V 之间变化、我们发现 TI BQ25798新型降压/升压充电器具有用于太阳能电池板的 MPPT
我们将测试 BQ25798评估模块(BQ25798EVM)、尝试确认芯片工作模式
我们的工作条件之一是使用外部电压、无需使用内部电池
我们使用12V 输入源。这是实验室电源、实验室 PS 的最大电流消耗0.8Amp、电池断开连接、该模式在规格中被描述为有效模式、我们正在加载输出、 具有改变电阻器负载的信号系统、用于控制电流并消耗2A 电流
当我们这么做时、我们每隔几秒就会将电压降至1.5V (问题:这在设计上是正常的吗?) 当我们尝试从系统输出消耗更多电流时,在2.5安培时,我们看到输出电压断开,输出电压下降到零。 我们的 BQ25798工作频率为1.5Mhz
即使我们断开负载,输出电压也根本不会返回,或者在我们认为热关断时等待足够的时间(我们等待了4小时)
我们知道有电流限制保护,但当这种情况结束时,我们期望输出电压将返回
我们的 CPU 和所有数字电路都是在系统电压下运行的,这意味着我们到 CPU 的所有电源都关闭了, 电路板死了,我们无法断开电源,它已归档,我们无法控制 I2C 或复位芯片,没有 CPU,产品死了
我想确认、当我具有有效的输入电压时、系统将恢复、输出电压将很快恢复工作、如何确认?
常见问题:
- 我想知道压降是否合法?
- 如何确保这些压降不会导致输出电压关断?
- 如何计算与电流消耗相关的压降?
- 如何使输出电压恢复工作?
- 从 BQ25798到 CPU 的中断信号是否会报告此类问题?
- 如果是、我能否使用 I2C 控制这种情况、以防止系统电压在发生之前降至零?