你好
我们可以使用该器件的输入/输出最大振铃是多少
我们需要:
9-36输入
24 - 29.5输出
我们无法使用 webench 应用程序
如果器件无法获得振铃、请推荐其他器件
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我们可以使用该器件的输入/输出最大振铃是多少
我们需要:
9-36输入
24 - 29.5输出
我们无法使用 webench 应用程序
如果器件无法获得振铃、请推荐其他器件
尊敬的 Shraga:
正如我说过的、它的最大标称电流为7A、因此每相电流为3.5A、但在修改之前、它值得尝试更高的负载。 只有 Altium 文件、因为这是用于创建原理图和布局的文件。
https://www.ti.com/lit/zip/snvr485
谢谢、
银城