This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122 DC2DC 振铃

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5122EVM-2PH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968307/lm5122-lm5122-dc2dc-rang

器件型号:LM5122

你好

我们可以使用该器件的输入/输出最大振铃是多少

我们需要:

9-36输入

24 - 29.5输出

我们无法使用 webench 应用程序  

如果器件无法获得振铃、请推荐其他器件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraga:

    感谢您关注 LM5122。

    您在谈论电压还是电流?

    最大输入电压为65V、最小输入电压为3V (启动时为4.5V)。

    最大输出电压为100V。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vinsog

    1.请看一下我们发送给您的架构

    它是针对9-36V 输入、24V 输出进行设计的  

    请检查我们是否有任何错误  

    Shragae2e.ti.com/.../6403.LM5122.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yinsong

    让我问您、我们是否可以:

    LM5122EVM-2PH 板并更改一些器件、以便我们可以获得所需的范围?

    9-36V 输入

    24或29.5伏输出?

    提前感谢您

    紧缩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请等候回答

    紧缩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraga:

    很抱歉耽误你的时间。

    是的、输入/输出电压正常、可以修改 EVM。

    请注意、它将在输入电压大于输出电压后进入旁路运行模式。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinsong

    使用此 EVM 可获得的最大输出电流是多少?

    我们需要在29.5V 的输出上提供12A 电流。

    提前感谢

    紧缩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraga:

    它实际上取决于 FET、电感器、二极管等的热性能、受 Vin min 条件限制。 通过比较输入电压最小值和输出电压、它们非常接近原始 EVM 的输出电压。 因此、最大负载应该相似。 话虽如此、EVM 7A 满负载可能未达到其限值、但我不确定。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yinsong

    我们是否可以更改某些器件值,以便 在 EVM LM5122EVM-2PH 的输出上获得10A 电流进行测试?

    此 EVM 具有太多通道-这种方式的优势是什么?

    提前感谢您  

    紧缩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraga:

    实际上、设置限值的并不是真正的值、而是功率 FET (您可能需要更改一些值、如电流限值、但这不是问题)。 通常、具有更低 Rdson、Coss 和 Qg 的更好 FET 将实现更高的电力输送。 但在这种情况下、由于7A 距离10A 不远、我只需为其加电、看看它是否正常工作、如果不是、瓶颈是什么。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于第二个问题、双通道优势也会处理更高的负载电流。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好

    我们可以使用该选项获得的最大电流是多少-板载两个 LM5122  

    其中、我们可以获得 LM5122EVM-2PH 的 Orcad 格式架构

    提前感谢您  

    紧缩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraga:

    正如我说过的、它的最大标称电流为7A、因此每相电流为3.5A、但在修改之前、它值得尝试更高的负载。 只有 Altium 文件、因为这是用于创建原理图和布局的文件。

    https://www.ti.com/lit/zip/snvr485 

    谢谢、

    银城