主题中讨论的其他器件: LMZ23605、 LMZM33606
在一个设计中、我们已经有两个用于5V 和1.8V 的 TPSM53603稳压器模块、此外、我们还需要在5A 时提供3.3V 的电源。
因此、最好也使用 TPSM53603。 这可以提供更好的体积价格、并且只使用一种类型的稳压器模块统一设计。
由于 TPSM53603只能提供3A 电流、因此需要并联其中两个。
一些 DCDC SMPS 在并行操作(尤其是固定操作)方面存在问题。 其他引脚可通过公共反馈引脚或二极管连接在一起。
TPSM53603可以并联运行吗? 如果是,实现这一目标的最佳方法是什么?