This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:EOS 值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ35100EVM-795, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978173/bq35100evm-795-eos-value

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQ35100、、 BQSTUDIO

大家好、

我们需要您的帮助来检查客户对 bq35100的 EOS 模式的询问。

客户询问情况如下:

我的 bq35100EVM-795有问题。 我需要在 EOS 模式下使用它来测量完全放电所需的时间。 我已经从以下指南中逐步执行了操作: www.ti.com/.../sluubh1c.pdf

如上所述、我尝试在 EOS 模式下使用 bq35100EVM-795来测量电池完全放电所需的时间我已经按照所附的指导中的所有步骤进行了操作、但我无法理解如何读取此 EOS 值。

具体而言、我可以看到我的所有位寄存器都按我的需要设置、而且化学成分已更新、在累加器模式下没有任何问题、因此它不涉及硬件连接。 我在数据存储器中将 EOS 数据字段保留为默认字段。

----

期待您的回应。 谢谢你。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    他们能否共享其配置的.gg 文件? EOS 模式被设计成在电池接近使用结束时发出一个警报。 有时您可以获得 SOH 数据、我想他提到了这些数据、但有时由于某些电池的电阻表非常平坦、因此它不是很可靠、需要在其系统上进行测试。

    如果他们正在寻找 EOS 模式过程的示例、论坛上有一些示例: e2e.ti.com/.../636077

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt、

    感谢您的回答。 我们客户的回复如下所示。

    好的、谢谢。 我正在寻找一种方法、让我获得 LiSOCl2电池放电的近似值(就时间而言)。 也许我不理解参考手册中的内容、但是我认为 EOS 模式可以提供这个结果。 您能给我一些有关如何获取此数据的提示吗?


    顺便说一下、我从 bqStudio 获取的.gg 文件随附在 heree2e.ti.com/.../1614.configuration.gg.csv 上

    期待您的回应。 谢谢你。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    与我们其他一些使用阻抗跟踪的监测计相比、该监测计在剩余时间内没有任何可用信息。 对于这种化学物质(LTC)、电压非常平坦、因此很难用低功耗估算 SOH。

    应使用 EOS 模式对系统进行测试、以查看放电期间报告 SOH 的精确程度。 EOS 模式警报应始终发出信号、但 SOH 可能不像 TRM 中所述的可靠。

    正在使用什么化学 ID? 对于此电量监测计、必须为电池使用精确匹配的 ID。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt、  

    感谢您的响应和支持。 我们的客户确认他已经找到了问题的解决方案。

    此致、

    Jonathan