主题中讨论的其他器件:BQ35100、、 BQSTUDIO
大家好、
我们需要您的帮助来检查客户对 bq35100的 EOS 模式的询问。
客户询问情况如下:
我的 bq35100EVM-795有问题。 我需要在 EOS 模式下使用它来测量完全放电所需的时间。 我已经从以下指南中逐步执行了操作: www.ti.com/.../sluubh1c.pdf
如上所述、我尝试在 EOS 模式下使用 bq35100EVM-795来测量电池完全放电所需的时间我已经按照所附的指导中的所有步骤进行了操作、但我无法理解如何读取此 EOS 值。
具体而言、我可以看到我的所有位寄存器都按我的需要设置、而且化学成分已更新、在累加器模式下没有任何问题、因此它不涉及硬件连接。 我在数据存储器中将 EOS 数据字段保留为默认字段。
----
期待您的回应。 谢谢你。
此致、
Jonathan