Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A, LM5146-Q1, LM61460
主题中讨论的其他器件:CSD18543Q3A、 LM5146-Q1、 LM61460
早上好、
我使用了快速计算器和 webench 工具并完成了我的设计。
您认为我应该默认添加一个 RC 缓冲器、栅极电阻器和一个与 Cbst (Cbst 已在设计中)串联的 rBST 吗?或者、除了其中的一些器件之外、可能不是全部?
输入电压24V 输出电压5.1V、534 kHz 开关频率、47n SS 电容器(4ms) 、CSD18543Q3A 用于两个 MOSFET (60V-35A)。 持续电流4.4A
目前、我的布局空间非常有限、但我也不想冒险。 如果您建议我添加 任何一个 RC 缓冲器、栅极电阻器和与 Cbst 串联的 rBST。
如果您需要任何其他信息、请告诉我。
此致
Onur