This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:LPDDR4多电源线解决方案

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206, TPS568215, TPS65296, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979471/tps51206-lpddr4-multiple-power-line-solution

器件型号:TPS51206
主题中讨论的其他器件: TPS568215TPS65296TPS51200

大家好、团队、

我们收到了客户关于 LPDDR4电源的询问。 他们似乎很赶时间、因此我很感谢您的反馈。

它们正在开发中的器件中使用 LPDDR4、但将这3条电压线路用作电源。

  • 1.8V VDD、带 TPS563219、
  • 1.1V VDD2与另一个 TPS563219搭配使用
  • 和 0.6V VDDQ、用1.2V TPS568215除以 TPS51206即可

由于它们使用4个 LPDDR4、因此 VDDQ 消耗0.74A (184mA x 4)、并且担心 TPS51206是否能够承受突然变化。

它们是否应该为0.6V VDDQ 使用不同的 DCDC (例如 TPS568215)?

查看目录、似乎有一个专用的 LPDDR4电源(TPS65296)、但他们不知道 LPDDR4是否应该是这样的一个电源、因此如果您能给他们一些建议、我将不胜感激。

顺便说一下、输入电压为12V。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    我认为您不需要 TPS568215+ TPS51206来生成0.6V VDDQ。 我想您可以使用 TPS51200生成0.6V VDDQ、其中1.1V VDD2作为输入。 由于 TPS51200具有外部 REFIN 分压器、因此您可以在 LDO 输入中使用1.1V 电压。

    使用0.74A 输入时、即使是单个 TPS568215也似乎是一种超性能。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong-san、

    感谢您对电力线的建议。

    我向客户介绍了该建议、但他想知道 TPS51206是否存在任何问题、即使 IC 未发生更改、因为它们只是在大规模生产之前、不想进行更改。

    此外、TPS568215似乎用于其他用途、并且已经在电路中决定。 我也希望您在此基础上回答其他问题。
    我在 PPT 文件中附上了一个简图、希望它更易于理解。

    此致、

    Ryotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    感谢您的方框图。 在这种情况下、我认为可以使用 TPS51206、因为客户已经提供1.2V 输出。

    请注意、TPS51206将遵循 TPS568215的1.2V 输出、因为该1.2V 电压作为基准输入馈送到 TPS51206。 为了减少电压波动、需要在1.2V 输出上设计足够的电容来减少变化。  

    TPS51206应能够承受 VDDQ 的突然变化、输出电容最小为10uF。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong-san、

    我们还收到了客户提出的另外两个问题。

    问题1.

    他们认为 TPS51206制造并提供 VTT:0.6V 用于 DDR4 IO 驱动 VDDQ:1.2V。
    当用于 LPDDR4 VDDQ 时、IO 驱动器 VDDQ 为0.6V、因此用法有所不同、但使用51206时是否有任何问题?

    问题2.

    对于作为 TPS65296专用于 LPDDR4的 TPS52100、VDDQ 的电路结构似乎与 TPS51206相同。 LPDDR4是否也可以支持 VDDQ?
    (由于是 IO 驱动电压、因此我担心此电路配置是否能够处理数据抖动等引起的电压波动。)

    虽然 有很多问题、但也请查看我之前发送给您的" TPS51206是否受 FPGA 电压波动的影响"。

    如果您有任何必要的材料、请再次与我联系。

    此致、

    Ryotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    对于 Q1、我看不到使用 TPS51206提供0.6V VDDQ 有任何问题。 TPS51206可以是灌电流/拉电流。 如果 LPDDR4仅需要源电流、也可以使用 TPS51206。

    对于 Q2、我不清楚您提到的电压波动。 您所指的电压波动范围是多少? 我认为这种波动必须在一定的范围内、对吗? TPS51206将遵循基准输入。 为了确保基准是干净的、我认为您可以在发送到 TPS51206之前对1.2V 进行滤波、然后它应该是可以的。

    此致、

    Weidong