Other Parts Discussed in Thread: TPS51206, TPS568215, TPS65296, TPS51200
主题中讨论的其他器件: TPS568215、 TPS65296、 TPS51200
大家好、团队、
我们收到了客户关于 LPDDR4电源的询问。 他们似乎很赶时间、因此我很感谢您的反馈。
它们正在开发中的器件中使用 LPDDR4、但将这3条电压线路用作电源。
- 1.8V VDD、带 TPS563219、
- 1.1V VDD2与另一个 TPS563219搭配使用
- 和 0.6V VDDQ、用1.2V TPS568215除以 TPS51206即可
由于它们使用4个 LPDDR4、因此 VDDQ 消耗0.74A (184mA x 4)、并且担心 TPS51206是否能够承受突然变化。
它们是否应该为0.6V VDDQ 使用不同的 DCDC (例如 TPS568215)?
查看目录、似乎有一个专用的 LPDDR4电源(TPS65296)、但他们不知道 LPDDR4是否应该是这样的一个电源、因此如果您能给他们一些建议、我将不胜感激。
顺便说一下、输入电压为12V。
此致、
梁太郎福井