请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61196 尊敬的 Robin:
您对我有没有关于启动问题以及与软启动电容值的关系的更新?
我们有一种不同的设计、即使在 SS 电容为4.7uF 的情况下、偶尔也无法加电。 为了确保良好的启动、我们必须首先在背光使能周期期间增加 PWM 占空比、然后再将其调光至所需的值。
谢谢
阿尔纳乌尔德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.