This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:低占空比 PWM 输入上的直流/直流转换器启动问题

Guru**** 2534020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976818/tps61196-dc-dc-converter-start-up-issue-on-low-duty-cycle-pwm-input

器件型号:TPS61196

尊敬的 Robin:

您对我有没有关于启动问题以及与软启动电容值的关系的更新?

我们有一种不同的设计、即使在 SS 电容为4.7uF 的情况下、偶尔也无法加电。 为了确保良好的启动、我们必须首先在背光使能周期期间增加 PWM 占空比、然后再将其调光至所需的值。

谢谢

阿尔纳乌尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnauld、

    到目前为止,我们还没有发现任何类似的情况,这似乎是不合理的。 您从哪里获得了这些芯片?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我们从 Mouser 购买了这些 IC、芯片标记为以下 FYI:

    TPS61196

    O3T

    AX7D

    谢谢你

    阿尔纳乌尔德