您好、TI。
我想设计一个具有 SM72295的有刷直流电机驱动器、PWM 频率为200K-500K。 电源输入为 DC-75V、电机驱动器具有15A (连续)、20A (峰值)的性能。
SM72295支持 此类高频 PWM 信号输入(500kHz)?
2. TI 是否有合适的 MOS 可供选择?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI。
我想设计一个具有 SM72295的有刷直流电机驱动器、PWM 频率为200K-500K。 电源输入为 DC-75V、电机驱动器具有15A (连续)、20A (峰值)的性能。
SM72295支持 此类高频 PWM 信号输入(500kHz)?
2. TI 是否有合适的 MOS 可供选择?
您好、Feng、
根据栅极负载、栅极驱动电压和热冷却的不同、您可能能够使用 SM72295。 主要限制是开关转换期间驱动器 IC 结处的热耗散、IC 上通过 fsw 的功率耗散在 d/s 的图13中估算
2.对于 MOSFET 的选择、下面的链接可能是一个很好的起点。 如果您有关于 MOSFET 选择的其他问题、请在具有 所需 MOSFET PN 的新主题上发帖、以便 MOSFET 专家为您提供帮助。
谢谢。
-Mamadou
您好、Mamadou、
感谢您的回复!
如果我根据 演示板 TIDA-00365设计有刷直流驱动器,则 此 MOSFET CSD19534Q5A 位于演示板上。
这意味着:PSW = Qg * VDD * FSW = 22nc *12V * 500kHz = 0.132W?
TJ =(P * RθJA)+ Ta = 0.132W * 60°C/W + 25 = 7.92+25 = 32.92°C
此外、还需要考虑 MOSFET 散热问题。