This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:使用 SM72295设计有刷直流电机驱动器

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295, CSD19534Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973503/sm72295-design-a-brushed-dc-motor-driver-with-sm72295

器件型号:SM72295

您好、TI。

我想设计一个具有 SM72295的有刷直流电机驱动器、PWM 频率为200K-500K。 电源输入为 DC-75V、电机驱动器具有15A (连续)、20A (峰值)的性能。

SM72295支持 此类高频 PWM 信号输入(500kHz)?

2. TI 是否有合适的 MOS 可供选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    根据栅极负载、栅极驱动电压和热冷却的不同、您可能能够使用 SM72295。 主要限制是开关转换期间驱动器 IC 结处的热耗散、IC 上通过 fsw 的功率耗散在 d/s 的图13中估算

    2.对于 MOSFET 的选择、下面的链接可能是一个很好的起点。 如果您有关于 MOSFET 选择的其他问题、请在具有 所需 MOSFET PN 的新主题上发帖、以便 MOSFET 专家为您提供帮助。

    www.ti.com/.../overview.html

    谢谢。

    -Mamadou

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    这意味着我需要注意 功率耗散。

    如果栅极驱动器电压为12V、我需要确保输入功率(VCC)足够?

    此外 、还需要考虑 SM72295芯片的散热。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    功率来自以特定频率和特定栅极驱动电压切换负载、公式为:PSW = Qg * VDD * Fsw。

    我将在此处所附的主题中讨论该主题

    谢谢。

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    感谢您的回复!

    如果我根据 演示板 TIDA-00365设计有刷直流驱动器,则  此 MOSFET CSD19534Q5A 位于演示板上。

    这意味着:PSW = Qg * VDD * FSW = 22nc *12V * 500kHz = 0.132W?

    TJ =(P * RθJA)+ Ta = 0.132W * 60°C/W + 25 = 7.92+25 = 32.92°C  

    此外、还需要考虑 MOSFET 散热问题。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    是的、您还必须考虑 MOSFET 损耗、MOSFET 专家可通过单独的线程解决这一问题。

    此致、

    -Mamadou