This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:以 OUT 引脚上的负电压偏置启动

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972696/tps7a20-start-up-with-negative-voltage-bias-on-out-pin

器件型号:TPS7A20

大家好、

我对 OUT 引脚上的负电压偏置 TPS7A20启动有疑问。


e2e 下方讨论了类似主题、但 TPS7A20是否支持 OUT 引脚上具有负电压偏置的启动?
如果 TPS7A20不支持该功能、是否有任何权变措施? 与上面的 e2e 注释相同(如果是、您是否可以共享建议的#2外部电阻器值)?

1:在负电源轨之前启用 LDO、以防止负偏置

2:将一个外部电阻器从 OUT 放置到 GND 有助于防止输出电源轨被拉至负电压。

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    TPS7A20绝对最大输出为-0.3V。  如果不知道导致 Vout 上出现负偏置的电路、就很难提供最佳解决方案。  但是、在负电源接通之前启用 TPS7A20 Vout 是一个选项。  另一种选择是如您所述在 Vout 和 GND 之间添加一个下拉电阻器。  电阻值将取决于导致输出漂移至负电压的泄漏值。  您只需使用欧姆定律来确保漏电流乘以下拉电阻始终小于-0.3V。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    客户将在 OUT 和 GND 之间实施电阻器、但让我询问有关该电阻器的更多详细信息。


    问题1.
    TPS7A20电流限制曲线如图6-45所示。
    当 TPS7A20在 OUT 引脚上出现负电压偏置时、TPS7A20输出电流刚好 达到150mA、防止 LDO 启动? 或者、TPS7A20无法在 OUT 引脚上使用负电压偏置正常启动的任何其他原因是什么?

    在提到的 e2e 中、有以下评论、我想了解有关该行为的更多详细信息。
    '在多个正极 LDO 上、如果在启用 LDO 之前输出偏置为负、则电流限制将阻止 LDO 启动。'

    问题2.
    即使负输出电压偏置在~-0.3V 规格范围内、也存在启动问题的风险?

    问题3.
    我们能否对 TLV74318P 应用1/2答案?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    如果施加到 Vout 的负电压具有低阻抗并且灌入的电流大于 LDO 可提供的电流、则 LDO 的电流限制电路将防止正 LDO 斜升 Vout。  现代 LDO 的折返电流限制在低输出电压下具有较小的电流能力、因此在-0.3V 输出下、电流限制将是最小的。  确保负电源和 TPS7A20输出之间存在较大阻抗将有助于缓解这些类型的问题。  

    在您的应用中、如果施加到 Vout 的负偏置通过上拉或下拉电阻器或某些高阻抗泄漏路径、则 TPS7A20电流限制电路应具有足够的导通 Vout 的能力。  我们也可以将此答案应用于 TLV74318P。

    谢谢、

    斯蒂芬