大家好、
我对 OUT 引脚上的负电压偏置 TPS7A20启动有疑问。
e2e 下方讨论了类似主题、但 TPS7A20是否支持 OUT 引脚上具有负电压偏置的启动?
如果 TPS7A20不支持该功能、是否有任何权变措施? 与上面的 e2e 注释相同(如果是、您是否可以共享建议的#2外部电阻器值)?
1:在负电源轨之前启用 LDO、以防止负偏置
2:将一个外部电阻器从 OUT 放置到 GND 有助于防止输出电源轨被拉至负电压。
此致、
Kai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 OUT 引脚上的负电压偏置 TPS7A20启动有疑问。
e2e 下方讨论了类似主题、但 TPS7A20是否支持 OUT 引脚上具有负电压偏置的启动?
如果 TPS7A20不支持该功能、是否有任何权变措施? 与上面的 e2e 注释相同(如果是、您是否可以共享建议的#2外部电阻器值)?
1:在负电源轨之前启用 LDO、以防止负偏置
2:将一个外部电阻器从 OUT 放置到 GND 有助于防止输出电源轨被拉至负电压。
此致、
Kai
您好 Kai、
TPS7A20绝对最大输出为-0.3V。 如果不知道导致 Vout 上出现负偏置的电路、就很难提供最佳解决方案。 但是、在负电源接通之前启用 TPS7A20 Vout 是一个选项。 另一种选择是如您所述在 Vout 和 GND 之间添加一个下拉电阻器。 电阻值将取决于导致输出漂移至负电压的泄漏值。 您只需使用欧姆定律来确保漏电流乘以下拉电阻始终小于-0.3V。
谢谢、
斯蒂芬
尊敬的 Stephen:
客户将在 OUT 和 GND 之间实施电阻器、但让我询问有关该电阻器的更多详细信息。
问题1.
TPS7A20电流限制曲线如图6-45所示。
当 TPS7A20在 OUT 引脚上出现负电压偏置时、TPS7A20输出电流刚好 达到150mA、防止 LDO 启动? 或者、TPS7A20无法在 OUT 引脚上使用负电压偏置正常启动的任何其他原因是什么?
在提到的 e2e 中、有以下评论、我想了解有关该行为的更多详细信息。
'在多个正极 LDO 上、如果在启用 LDO 之前输出偏置为负、则电流限制将阻止 LDO 启动。'
问题2.
即使负输出电压偏置在~-0.3V 规格范围内、也存在启动问题的风险?
问题3.
我们能否对 TLV74318P 应用1/2答案?
此致、
您好 Kai、
如果施加到 Vout 的负电压具有低阻抗并且灌入的电流大于 LDO 可提供的电流、则 LDO 的电流限制电路将防止正 LDO 斜升 Vout。 现代 LDO 的折返电流限制在低输出电压下具有较小的电流能力、因此在-0.3V 输出下、电流限制将是最小的。 确保负电源和 TPS7A20输出之间存在较大阻抗将有助于缓解这些类型的问题。
在您的应用中、如果施加到 Vout 的负偏置通过上拉或下拉电阻器或某些高阻抗泄漏路径、则 TPS7A20电流限制电路应具有足够的导通 Vout 的能力。 我们也可以将此答案应用于 TLV74318P。
谢谢、
斯蒂芬