请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62090 主题中讨论的其他器件: TPS62203
大家好、
我找到了关于 SW 节点额定值的应用报告 SLVA494A。
我想知道两件事。
①What 体二极管的额定电流?
它是否与 IC 的 SW 电流限制规格相同?
TPS62090:最大5.5A
TPS62203:最大值670mA
②I 想知道上面的 FET 击穿电压是多少。
我认为允许的下冲由体二极管的额定电流和上 FET 的耐受电压决定。
(电源电压-下冲电压被施加到上部 FET 上)
此致、
Kenji