This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090:了解 SW 节点

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090, TPS62203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974063/tps62090-understanding-of-the-sw-node

器件型号:TPS62090
主题中讨论的其他器件: TPS62203

大家好、

我找到了关于 SW 节点额定值的应用报告 SLVA494A。

我想知道两件事。

①What 体二极管的额定电流?

它是否与 IC 的 SW 电流限制规格相同?

TPS62090:最大5.5A

TPS62203:最大值670mA

②I 想知道上面的 FET 击穿电压是多少。

我认为允许的下冲由体二极管的额定电流和上 FET 的耐受电压决定。

(电源电压-下冲电压被施加到上部 FET 上)

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    感谢您的提问。

    TI 不会与客户共享这些信息。 但是、对于标准设计、您可以考虑:

    1:体二极管的额定电流等于 SW 电流限制(流经体二极管的电流仅在短时间间隔内流动、因此不会导致任何问题)。

    2:允许的下冲/过冲为数据表中绝对最大额定值中指示的下冲/过冲。 如果数据表中仅指定了直流值、则不应担心交流尖峰;如果布局良好、它们应处于 FET 击穿电压范围内。  

    如果您有任何疑问、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。