主题中讨论的其他器件: TPS7A02
TPS7A24的 IQ 是否未建模? 我将以下仿真汇总在一起、以创建一个1uA 的精密电流吸收器、并且 TPS7A24的 Iq 是预期值的10倍以上。 您似乎会尝试对超低 IQ 稳压器的 IQ 进行建模?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Antenna_Head:
大多数 LDO 没有 进入 PSPICE 模型的静态电流。 限制可能来自我们一直使用的 LDO 的 PSPICE 设计结构。 我将把您的反馈意见反馈给团队、并尝试查看 我们未来的低功耗器件是否可以提供静态电流。
(小部分
*型号使用说明:
*
* 1. 已对以下功能建模
* a.已对启动行为建模
* b.线路瞬态
* c。负载瞬态
* d。已对电流限制建模
* E。PSRR 仅建模至第一个极点和第一个零点(模型限制)
* 2. 未对静态电流、噪声特性和温度影响建模
(小部分
此致、
Jason Song
您好 Steven、
感谢您的反馈。 我完全同意、对于我们来说、尤其要对低功耗器件建模电流部分非常重要。 我刚刚检查了数据表、即使我们的新型毫微功耗 TPS7A02也没有对电流进行建模。 我会将此反馈传递给团队、看看我们将来是否可以这样做。 让我再看看这一点、看看是否有一个可以添加 一阶近似值的快速修复。
感谢您提供原理图、您是否通过应用手册找到了该电路来实现超低 IQ 负稳压器? 如果没有、我肯定会考虑使用应用手册来解释该电路。 在过去几年中、我们没有发布任何新的负 LDO、此实施方案对许多客户都非常有帮助。
此致、
Jason Song
这个电路是我的原始工作。 我本来希望能找到一个集成的低 IQ 负稳压器、但正如您所知、TI 并不做任何合适的事情。 如果您认为这是一份有用的应用手册、我可以编写一份。
我对负偏置上的精度没有要求、因此源极跟随器和由于 Vth 而导致的变化不是问题。
我已连接了该超低 Iq 理想二极管电路的 TINA 仿真。 您可以运行直流偏置和瞬态仿真。
Steve