This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:IQ 未建模?

Guru**** 2513775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978533/tps7a24-iq-not-modeled

器件型号:TPS7A24
主题中讨论的其他器件: TPS7A02

TPS7A24的 IQ 是否未建模?  我将以下仿真汇总在一起、以创建一个1uA 的精密电流吸收器、并且 TPS7A24的 Iq 是预期值的10倍以上。  您似乎会尝试对超低 IQ 稳压器的 IQ 进行建模?

e2e.ti.com/.../TPS7A24-current-source.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antenna_Head:  

    大多数 LDO 没有 进入 PSPICE 模型的静态电流。 限制可能来自我们一直使用的 LDO 的 PSPICE 设计结构。 我将把您的反馈意见反馈给团队、并尝试查看 我们未来的低功耗器件是否可以提供静态电流。  

    (小部分

    *型号使用说明:
    *
    * 1. 已对以下功能建模
    * a.已对启动行为建模
    * b.线路瞬态
    * c。负载瞬态
    * d。已对电流限制建模
    * E。PSRR 仅建模至第一个极点和第一个零点(模型限制)
    * 2. 未对静态电流、噪声特性和温度影响建模
    (小部分

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的注意;

    不采用 IQ 建模使得仿真电路总 IQ 变得更加困难。  很明显、LDO 可为其他电路供电;与超低功耗运算放大器和比较器(如 TLV703x、TLV704x)配合使用时、我们需要仿真电池或其他能源受限的源的总电流消耗。  我想对于一阶近似、它是一个非常直接的添加功能。

    谢谢 agian、-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有兴趣、这是我仿真的完整电路。  TPS7A24用于创建1uA 偏置电流、从而驱动 PMOS 源跟随器(T4)、有效地创建由输入电源轨供电的超低 IQ 负稳压器。  电压源 D_CELL 最高可达18V、因此可在高压轨上使用低压器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    感谢您的反馈。 我完全同意、对于我们来说、尤其要对低功耗器件建模电流部分非常重要。 我刚刚检查了数据表、即使我们的新型毫微功耗 TPS7A02也没有对电流进行建模。 我会将此反馈传递给团队、看看我们将来是否可以这样做。 让我再看看这一点、看看是否有一个可以添加 一阶近似值的快速修复。  

    感谢您提供原理图、您是否通过应用手册找到了该电路来实现超低 IQ 负稳压器? 如果没有、我肯定会考虑使用应用手册来解释该电路。 在过去几年中、我们没有发布任何新的负 LDO、此实施方案对许多客户都非常有帮助。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个电路是我的原始工作。  我本来希望能找到一个集成的低 IQ 负稳压器、但正如您所知、TI 并不做任何合适的事情。 如果您认为这是一份有用的应用手册、我可以编写一份。

    我对负偏置上的精度没有要求、因此源极跟随器和由于 Vth 而导致的变化不是问题。

    我已连接了该超低 Iq 理想二极管电路的 TINA 仿真。  您可以运行直流偏置和瞬态仿真。

    Steve

    e2e.ti.com/.../Ideal_5F00_diode_5F00_revised.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    感谢您分享原理图。 请给我一些时间来查看原理图。 此类电路的目标应用是什么?  

    此致、  
    Jason Song