主题中讨论的其他器件: BQ76942、 BQ78350、 BQSTUDIO、 BQ34110、 BQ34Z100-G1、 TIDA-010030、 BQ76940
大家好、
我想在电池电压低于2V 的系统中使用 BQ76930。
在数据表中、我注意到电池差分电压绝对最大值为-0.3V、建议最小值为2V。 在上一篇文章中、我看到如果电池的电压低于2V、则会降低后续电池的共模电压、并导致电池电压测量不正确。
我的问题如下"
- 如果所有电池都处于低电压、即所有电池都处于1.5V、是否仍然会出现此问题
- 在各种电压下、我们可以预期的测量误差程度是多少? (即1.9V - 1.5V)
- 是否有任何选项可克服此电池工作电压?
非常感谢您的帮助。