This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:电芯差分电压低于2伏。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76942, BQ78350, BQSTUDIO, BQ34110, BQ34Z100-G1, TIDA-010030, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979451/bq76930-cell-differential-voltage-lower-than-2-volts

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76942BQ78350BQSTUDIOBQ34110BQ34Z100-G1TIDA-010030BQ76940

大家好、

我想在电池电压低于2V 的系统中使用 BQ76930。

在数据表中、我注意到电池差分电压绝对最大值为-0.3V、建议最小值为2V。  在上一篇文章中、我看到如果电池的电压低于2V、则会降低后续电池的共模电压、并导致电池电压测量不正确。

我的问题如下"

  • 如果所有电池都处于低电压、即所有电池都处于1.5V、是否仍然会出现此问题
  • 在各种电压下、我们可以预期的测量误差程度是多少? (即1.9V - 1.5V)
  • 是否有任何选项可克服此电池工作电压?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    BQ76930无法以这种方式工作。 低于2V 时、精度非常差、但更重要的是、设计的结构需要在底部电池之后的电池输入上具有更高的共模电压。 因此、电池2需要电池1的电压至少为2V 才能正常工作。

    您可能需要查看 BQ76942。 这是我们最新的10S 显示器、没有这些限制。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还计划使用 BQ78350来利用 BQStudio 的监测和通信接口。

    BQ76942是否有类似的配套控制器或包含 CDEV 监测算法的 MCU 的代码? 我看到了包含一些接口命令的示例代码。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    BQ76942没有类似的控制器。 我看到许多用户将 BQ34Z100-G1电池电量监测计与 BQ769x2器件搭配使用-这是堆栈顶电量监测计。 还有使用 CEDV 算法的 BQ34110、因此它与 BQ78350非常相似。  

    因此、您需要使用 MCU 和电池电量监测计。 TIDA-010030是将 BQ34Z100-G1与 BQ76940搭配使用的 BMS 的一个很好的示例。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010030

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。 感谢你的帮助。