This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3825-Q1:断续模式节能、上电复位

Guru**** 2797535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3825, TPL5110, TPS3825-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973691/tps3825-q1-hiccup-mode-power-saving-with-power-on-reset

器件型号:TPS3825-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3825TPL5110

大家好、
为了在待机模式下节能、我想使用 TPS3825复位引脚打开和关闭启用高达5V 电源的 PMOS: 当上电开关打开时、它会进行评估、如果待机模式必须继续、它会强制 MR 处于低电平、因此 RESET 变为高电平、PMOS 关闭、并且在超时期间、由于不存在5V 电源、上电会关闭。 超时周期结束后、只要向上发送返回 MR 命令、序列就会重复。 否则、如果 MR 未置位、则系统退出待机模式、保持激活状态。


1) 1)您认为系统可以正常工作吗? 这与使用 TPL5110的功能类似、因为它不兼容 P2P、所以我无法使用 TPL5110。
2) 2) MR 变为高电平后的超时时间实际上是 t 延迟时间? 如果确实如此、您能否建议使用 t 延迟约为1.2-1.6秒的类似替代组件(sot-23)?  
3) 3)此功能的其他/不同组件建议? 他们应具有 P2P 替代方案(在购买问题时作为备用解决方案)


提前感谢您
Alberto Carlotti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    请参阅下面的绿色部分中的我的答复。

    1) 1)您认为系统可以正常工作吗? 这与使用 TPL5110的功能类似、因为它不兼容 P2P、所以我无法使用 TPL5110。

    是的、我相信您的想法会奏效。  我唯一的问题是 FET 驱动能力。  TPS3825-Q1为两个复位引脚提供推挽输出。  如果您想要快速响应、则可能需要缓冲复位信号。

    2) 2) MR 变为高电平后的超时时间实际上是 t 延迟时间? 如果确实如此、您能否建议使用 t 延迟约为1.2-1.6秒的类似替代组件(sot-23)?  

    以下列出了 t 延迟时间:



    3) 3)此功能的其他/不同组件建议? 他们应具有 P2P 替代方案(在购买问题时作为备用解决方案)

    我认为没有 P2P 替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回答和建议。

    使用更长的复位 t 延迟(大约1秒)时、我是否可以评估其他类似的器件型号?

    如果使用具有可编程 t 延迟的电容器、您认为我的想法是否仍然有意义? 我担心的是、如果随着时间和温度的推移依赖电容器值 会非常可靠、但可能是我错了。

    感谢您的回答。

    Alberto   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    如果您希望保持 P2P 功能、则没有设备。  如果您具有灵活的引脚分配、则可以尝试使用 TLV840M、在该器件中可以通过电容器对延迟时间进行编程。  请参阅以下内容:

    是的、 您的想法仍然有意义。  大多数陶瓷电容器具有+/-10%的容差、如果您选择 X5R 或 X7R、则在温度范围内仍然可靠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    还可以! 感谢您的快速响应和支持。

    此致

    Alberto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、  

    很高兴能提供帮助!  祝你好运!