Other Parts Discussed in Thread: TPS3825, TPL5110, TPS3825-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3825、 TPL5110、
大家好、
为了在待机模式下节能、我想使用 TPS3825复位引脚打开和关闭启用高达5V 电源的 PMOS: 当上电开关打开时、它会进行评估、如果待机模式必须继续、它会强制 MR 处于低电平、因此 RESET 变为高电平、PMOS 关闭、并且在超时期间、由于不存在5V 电源、上电会关闭。 超时周期结束后、只要向上发送返回 MR 命令、序列就会重复。 否则、如果 MR 未置位、则系统退出待机模式、保持激活状态。
1) 1)您认为系统可以正常工作吗? 这与使用 TPL5110的功能类似、因为它不兼容 P2P、所以我无法使用 TPL5110。
2) 2) MR 变为高电平后的超时时间实际上是 t 延迟时间? 如果确实如此、您能否建议使用 t 延迟约为1.2-1.6秒的类似替代组件(sot-23)?
3) 3)此功能的其他/不同组件建议? 他们应具有 P2P 替代方案(在购买问题时作为备用解决方案)
提前感谢您
Alberto Carlotti